This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FE427:有关 MSP430 BSL 的一些问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FE427, MSP430F5524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773384/msp430fe427-some-question-about-bsl-of-msp430

器件型号:MSP430FE427
主题中讨论的其他器件: MSP430F5524

您好,

我们想向您询问 MSP430 BSL 的功能。

Msp430fe427:

1.该芯片的 BSL 是否可以定制和重新编程;

我们可以找到芯片的 BSL 引脚、数据传输、>、53-p1.0

数据接收器-->,52-p1.1

如果我想使用这个 BSL、应该对硬件引脚做什么?

3.您是否需要为此功能使用特殊的 BSL 刻录机?

Msp430f5524:

1.该芯片的 BSL 是否可以定制和重新编程;

2.发现这个芯片的 BSL 有两个接口:USB 和 USART。 如果我想使用这个 BSL、我是否可以询问如何处理硬件引脚?

3、这个芯片 BSL 可以重新编程、请问这个 BSL 的 USB 和 TA_UART 接口是否可以更改为其他接口?例如 USCI_UART;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CRIS、

    FE427上的 BSL 位于 ROM 中、无法重新编程。 F5524的 BSL 位于闪存中、可以重新配置。
    有关如何调用 BSL 以及使用 TX 和 RX 的所有详细信息、请参阅 BSL 用户指南。

    www.ti.com/lit/pdf/SLAU319