This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:查看是否有人可以帮助使用 FR2111对1/2DX 进行编程

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/772743/msp430fr2111-looking-if-someone-could-help-to-program-1-2dx-using-fr2111

器件型号:MSP430FR2111

大家好、人很好!

我希望在这里写一封合适的邮件、询问是否有人可以帮助对 FR2111进行编程、以实现自定义的双工 UART 通信。

我有需要复制的波形。 请访问 PM 以了解更多信息。

祝你度过美好的一天!

广告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aurimas、

    我不确定是否有人在这里为您编写软件、但我确实想在此指出我们的 MSP430FR2111软件示例: dev.ti.com/.../

    我会让您继续发帖、但我将解决它、因为没有任何未决问题。

    谢谢、
    JD