This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:关于 DCO 的精度

Guru**** 2919610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/771786/msp430f6726-on-the-accuracy-of-dco

器件型号:MSP430F6726

您好、 专家成员、

我还收到了客户的以下问题。

例如、如果我为某个 MSP430系统设置以下内容。
然后、我们假设该系统是从 DCO 输出2MHz。

DCORSELx = 1、DCOx = 31、MODx = 0 (FLL 禁用)

我们假设该系统在恒定电压(3.3V)和恒定温度环境(25 C)下运行。


根据数据表、是否可以在1.45MHz 至3.45MHz 范围内波动?

或者,如果 MSP430系统在上述条件下稳定地输出2MHz,DCO 磁通量是否大?

我无法在数据表、用户指南中理解它、所以请告诉我!
最恰当的考虑。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DCO 受温度和电压的影响、因此在温度和电压恒定的情况下、变化会更小。 但是 DCO 针对低功耗进行了优化、并且根本没有进行校准、因此固定 RSEL/DCO 设置的输出频率仍然不可预测。

    如果您需要任何精度、则必须使用 FLL (具有适当的参考时钟)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复!

    我知道 DCO 针对低功耗进行了优化、DCO 频率不可预测。
    如果 MSP430从 DCO 禁用状态变为激活模式(例如、LPM3 -> AM)、DCO 频率输出在 LPM 之前和之后都可能存在差异?

    你会再告诉我吗?
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果温度和电压与睡眠前相同、DCO 频率实际上不会改变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、克莱明

    感谢您向我介绍 DCO。
    到目前为止、我将向我的客户介绍相关内容。

    Cruijff