This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:ADC10输入阻抗

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769943/msp430f6726-adc10-input-impedance

器件型号:MSP430F6726

您好!

我有一位客户尝试评估 ADC10外设的总输入阻抗。 我们是否为输入电容器 C_I 规定了泄漏电流或等效直流阻抗?

最终观察 ADC 引脚、阻抗是什么样子的?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    查看 此 E2E 主题(单击此处) 、了解有关不同 MSP 器件的类似问题-让我知道这是否解答了您的问题。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的参考、是的、我以前看过这种情况、但不确定是否适用。 我还没有听到客户的反馈、但我认为这会有所帮助。

    此致、
    Munan