主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、 INSTASPIN-BLDC、 TIDA-00274
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我想使用 MSP430F5132或 MSP430G2553设计我们的电路板、以用于 BLDC 无传感器应用。
是否有任何 Instaspin-BLDC 库(如"C28x_InstaSPIN_BLDC_Lib")可在 MSP UC 中使用?
此致。
Omid
EMT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我想使用 MSP430F5132或 MSP430G2553设计我们的电路板、以用于 BLDC 无传感器应用。
是否有任何 Instaspin-BLDC 库(如"C28x_InstaSPIN_BLDC_Lib")可在 MSP UC 中使用?
此致。
Omid
EMT
您好!
虽然似乎没有用于 MSP430器件的 Instaspin" BLDC 库、但它看起来就像 Instaspin 算法已在 MSP430上实现。 查看 软件 和 用户指南 、了解 适用于无传感器梯形控制的具有成本效益的三相无刷直流驱动器参考设计(TIDA-00274) 以及 24V、100W/30W 双路无传感器无刷直流电机驱动器参考设计(TIDA-00447)。 这些设计将 MSP430与我们的一些 DRV 器件结合使用。
但愿这对您有所帮助。
此致、
James
e2e.ti.com/.../InstaSpin_2D00_bldc_5F00_msp430.libDearJames
感谢你的答复。
但我已经检查了您提到的设计(TIDA-00274和 TIDA-00447)、并找到了附带 的库、其中包含用于 PWM 操作和 ADC 反馈的接头。
相比之下、"C28x_InstaSPIN_BLDC_Lib.lib"仅包含换向和集成 算法、我们可以自由更改所有其他环路、如电流环路、速度环路、斜坡函数等
是否还有任何适用于 MSP 的诸如"C28x_InstaSPIN_BLDC_Lib.lib"之类的解决方案?
谢谢
Omid