This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E401Y:用于四 SSI 操作的驱动程序?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/771644/rtos-msp432e401y-driver-for-quad-ssi-operation

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

我尝试使用 TI-RTOS 示例对使用四通道 SPI 的 ADC 进行 SPI 操作。  在文档中、我似乎找不到任何地方可以将 SSI/SPI 驱动器配置为在四路 SPI 模式下运行。  我只是错过了它、还是驱动程序不支持它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    SPI TI 驱动程序不支持四路 SPI。 但是、您可以使用非 RTOS 版本的 Driverlib SSI 驱动程序(./soruce/ti/devices/msp432e4/driverlib/ssi.c)。

    供参考: 请参阅使用 Quad-SPI 时的勘误表。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    使用 TI 驱动程序 PWM 驱动程序时、似乎也无法使用 PWM 中断。 是否有推荐的扩展 TI 驱动程序的方法、或者通常只是在 TI 驱动程序不支持特定功能时才建议使用 driverlib 版本?