This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-K350QVG-S1:是否能够在另一个微控制器上进行开发?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-K350QVG-S1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/771702/boostxl-k350qvg-s1-able-to-develop-on-another-microcontroller

器件型号:BOOSTXL-K350QVG-S1
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

我正在为学校执行一个设计项目、我一直在研究此部件的工作原理以及在微控制器上实施该部件所需的软件。 我的团队已经选择了我们需要的微控制  器 AT32UC3A3256、我想知道是否有任何方法可以在该微控制器上实现 BOOSTXL-K350QVG-S1 LCD、而不是 TI 推荐的其他微控制器。 我还想知道 MSPWare 图形库是否仍可用于另一个微控制器。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    BOOSTXL-K350QVG-S1 是用于 TI Launchpad 的 boostpack。 我们建议使用 TI MCU、TI 提供基于 MSP430和 MSP432的代码示例。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、硬件可在任何 MCU 上运行、但 boosterpack 专门用于 TI 生态系统。 它们仅支持其 MCU。

    我建议您使用具有 kentec 的 MSP432P401 Launchpad 并将其用作显示控制器。 您可以使用串行或 SPI 与您的暗侧 MCU 进行通信。

    SparkFun 具有许多触摸屏、这些触摸屏可能更容易与通用 MCU 连接。