This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F477:LPM1的电流消耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/771728/msp430f477-current-consumption-of-lpm1

器件型号:MSP430F477

您好!

MSP430F477数据表没有提到  使用 LPM1时的消耗电流。
我想知道 LPM1的电流消耗量。

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、您的问题没有简单的答案。 细节上的灵活性和可能的运行条件太多、无法指定所有可能的模式。
    我们的建议是、采集一个样本、在数据表中指定的其中一个设置(例如在本例中使用 LPM0)下根据流耗对其进行测试、而不是在您希望其运行的条件下对其进行测试。 指定条件下的测试旨在获得指示、无论您是在您面前有一个典型样本、还是边缘样本。
    更详细地评论您感兴趣的问题。 如果您查看用户指南 slau056l.pdf、您将在表图2−9中找到。 FLL+时钟系统的 MSP430x4xx 运行模式有关 LPM 差异的更详细的解释。
    这样、您将看到只有一个电势差、具体取决于您的用例、与 LPM0相比、DCO 电压发生器在特定条件下可能会关闭。 这意味着、要么 LPM1电流与 LPM0完全相同、要么差异将是 DCO 电压发生器关闭或打开。 这由状态寄存器中的 SCG0控制。 因此易于测试。

    此致
    Peter