This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:Quectel mc60 gsm 接口、带 MSP430

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770130/msp430fr6989-quectel-mc60-gsm-interface-with-msp430

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:Energia

您好!

IAM 计划制定一个涉及 GPS 和 GSM 的项目、我决定 为此使用 Quectel MC60。  

这里的任何人能否 指导我如何实现这一点、例如 Energia 上所需的库、接口、参考、示例代码。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不是 GSM 模块的专家、但您可以尝试使用 Arduino 中提供的库。
    因此、如果您下载 Arduino、您将在库文件夹中找到 GSM 库。 只需将其复制到 Energia 主文件夹中、然后再复制到库文件夹中即可。
    然后、您可以在 Energia 中打开并从 GSM 库开始。
    有关初始调试步骤和错误的一些注意事项、您可能会看到:
    交换的顺序
    #include
    #include
    更改为
    #include
    #include
    -> HardwareSerial.h 使用 Arduino.h 中的定义

    在 GSM3ShieldV1.h 中添加了
    #ifdef ID
    #undef ID
    #endif
    在#include 之后
    -> ID 是 MSP430外设使用的定义。

    然后、您需要更新 SoftwareSerial 函数、因为这是针对 AVR 进行硬编码的。

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Stefan 的回答。
    我想知道一种使用 UART 与 GSM 进行通信的方法、以及使用 serial.print 与 AT 命令进行呼叫和发送 SMS 的方法。
    我也会尝试这种方法并告诉您。 再次感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的更新。 那么、让我关闭这个线程。
    您可以通过添加另一个响应来再次打开它、也可以启动新的响应。

    此致、
    Stefan