主题中讨论的其他器件:TMP117、 CC3220SF、 CC3120、 MSPWARE
我对该 MCU 非常陌生、因此我想了解如何与 I2C 进行通信。 我了解如何设置 GPIO 引脚以便能够与从器件通信、但我的问题是、我的从器件 TMP117上有多个寄存器用于设置限制、偏移、配置等 数据表显示、TMP 有一个指针寄存器、用于将数据发送到我要写入的相应寄存器、但我对如何启动该寄存器有点困惑。 我查看了电路板的示例代码、我已经读取了驱动程序文件、但我不知道如何写入器件上的特定寄存器。 驱动程序看起来只能将数据发送到从机的基址、而不能专门发送到其寄存器。 我弄错了吗? 如果是、是否有这样做的示例?