This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR4133:固件更新问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770828/msp-exp430fr4133-firmware-update-problem

器件型号:MSP-EXP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133ENERGIA

尊敬的所有 TI 工程师:

我正在测试 MSP430FR4133 LaunchPad。  当我尝试在 Energia mspdebug 下调试项目时、它报告必须更新固件。

那么、我的问题是:如何更新 eZ-FET 固件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    一种简单的方法是使用 CCS 将代码下载到 Launchpad、固件将自动更新。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Ling、谢谢。

    如何检查此 Launchpad 的固件版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    请参阅发布 e2e.ti.com/.../343092

    此致、