This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:演示点对点以太网通信的示例应用

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, DP83TC811SEVM, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769766/ccs-msp432e401y-example-application-for-demonstrating-point-to-point-ethernet-communication

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E411Y-BGAEVMDP83TC811SEVMMSP432E411Y

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 MSP432E411Y-BGAEVM 执行一个项目。 我想通过 RMII 接口使用 MSP432E411Y-BGAEVM 来控制外部以太网 PHY DP83TC811SEVM、并连接2个 MSP432E411Y 和2个811PHY 以实现以太网通信。

我知道、MSP432E411Y-BGAEVM 没有专用的以太网示例应用、但 MSP432E401Y 的示例可用于 MSP432E411Y。  

我在  SDK 中查找了 MSP432E401Y 的以太网示例、但仅找到了"基于 Web 的 I/O 控制"示例。 是否有任何用于演示点对点以太网通信(2个 MSP432E4和2个外部以太网 PHY)的示例?  

非常感谢!

此致、

周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有什么例子可以证明你所描述的情况。 我将向软件开发团队推荐这种方法、以供将来改进之用。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周阳、您好!

    正如 Chris 所指出的、我们没有任何演示 PPP 的代码。 但是 NDK 堆栈支持 PPP 和 PPPoE。

    请参阅 NDK 用户指南 、了解您是否对此感兴趣。

    使用 NDK 的示例位于文件夹./examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/ns 中

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是否甚至没有通过2个集成 PHY 进行点对点以太网通信的示例?

    此致、

    周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周阳、您好!

    如前所述、我们没有任何演示 MSP432E4以太网 PPP 的示例/演示。

    谢谢、
    SAI