请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR4133 工具/软件:Code Composer Studio
您好论坛、
MSP430FR4133 LaunchPad 的参考示例提供以下数字选择:
#define pos1 4 /*数字 A1 - L4 */
#define pos2 6 /*数字 A2 - L6 */
#define pos3 8 //数字 A3 - L8 */
#define pos4 10 //数字 A4 - L10 */
#define pos5 2 /*数字 A5 - L2 */
#define pos6 18 //数字 A6 - L18 */
我的问题是变量(pos (x))的值(2、4、6、8...) 是指。 行末尾的注释似乎是指段引脚、但这是此 LaunchPad 上的16个段位数字、需要运行4个段引脚。
变量值是否是指使用的第一个 LCDM (x)变量? 第二个 LCDM(x)由编译器推断?
我有17 7个段位在我的项目中运行、我想用一个更显式的语句来定义它们。 如果有任何帮助、我们将不胜感激! 谢谢你。