This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432P401R LaunchPad 拒绝连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769739/ccs-msp432p401r-msp432p401r-launchpad-refuses-to-connect

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133ENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

此板不再按预期工作。  它过去是在去年工作的。

当我尝试从 CCS v8.3内检查其状态时、它会显示附件中的消息。  如何纠正?  :(

我已通过将 USB 电缆连接到 MSP430FR4133板来检查该电缆、CCS 可以连接该电缆并对其进行编程以使其正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您一年多没有使用过该板、则可能需要进行固件更新。 您是否尝试过更新?

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何更新其固件? :(

    当我运行 xdsdfu 时、它无法连接到我的板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 xdsdfu 目录 C:\ti\ccsv8\ccs_base\con\uscif\xds110中,找到自述文件。 相关说明可在以下位置找到:

    xdsdfu -m
    xdsdfu -f firmware.bin -r

    您可能需要在第一条命令后暂停、以便为操作系统提供时间、以识别 XDS110已重新配置为不同的 USB 设备。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得我的主板已经死了。”(你有什么意见?


    ===================
    D:\Programs\TI\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    在总线上未找到请求的器件。

    D:\Programs\TI\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    在总线上未找到请求的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或许后退一步:

    LaunchPad 的版本是什么?
    插入 launchpad 时、您是否看到 XDS110侧的任何 LED 亮起?
    它是否在连接到您的 PC/工作站时枚举?

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片显示为 MSP432P401R REV C

    XDS110-ET 修订版1.1

    LED 102一直亮起。  LED1按原样闪烁。  没有其它指示灯闪烁。

    XDS110驱动程序已打开、如 Windows 设备管理器中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我不确定问题可能是什么。  显然、目标上正在运行代码。  您可能需要断开目标器件、以查看其是否拉取过多电流。   

    由于您有修订版 C 器件、我假设 launchpad 为2.0版或更高版本:

    您可能还需要尝试删除连接的其他 USB 设备,以便仅连接 XDS110,并可能更新驱动程序。     

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它被打印为"MSP-EXP432P401R 版本2.1"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将开发转移到 Oracle Linux 7.6服务器、它正在重新运行。 CCS 甚至可以更新电路板的固件。 即使是用于 Linux 的 Energia 也能很好地工作。

    我想、Linux 上的 XDS110本机驱动程序非常有用。

    XDS110的 Windows 驱动程序似乎很糟糕! :(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在 Windows 7上再次工作、但我还不知道原因。 :(