请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133、 ENERGIA
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
此板不再按预期工作。 它过去是在去年工作的。
当我尝试从 CCS v8.3内检查其状态时、它会显示附件中的消息。 如何纠正? :(
我已通过将 USB 电缆连接到 MSP430FR4133板来检查该电缆、CCS 可以连接该电缆并对其进行编程以使其正常运行。