This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433远离电磁干扰

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770650/msp430fr2433-msp430fr2433-goes-astray-from-electromagnetic-interference

我的 MSP430FR2433IRGER 可通过强大的电感控制强大的 PWM。
当 PWM 产生最大功率时、电感会发出噪声、处理器会关断。
甚至 timer0_A3也会复位。 Сan 它与 RFAM 技术相关?

此微控制器中的电磁辐射防护要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitaly、

    您是驱动电机还是其他类型的电感负载? 电感负载与器件位于同一 PCB 上还是相互隔离? 如果电感负载与 PCB 分离、您是否尝试向 PCB 添加屏蔽?

    您是否曾在发生这种情况时查看过 Vcc 电压轨?  您是否将电源轨连接在一起?  您使用的是多大尺寸的 Vcc 旁路电容器?

    我最初不认为这是 FRAM 造成的、但希望更好地了解系统。

    此外、我们还根据 EN 61326-1:2013在评估板上执行 EMC 测试。 文档如下。 这包括 EM 抗扰度测试用例。

    www.ti.com/.../sszq103a.pdf