This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430上的 USB-CDC

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769989/ccs-msp430f5529-usb-cdc-on-msp430

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

最近、我注意到在 Windows 10计算机的 MSP430 MCU 上使用 USB-CDC 时出现问题。 MCU 固件代码在连接到 Mac/Windows 主机时启用 USB CDC 虚拟 COM 端口。 COM 端口在 MAC 上枚举正常,但在 Windows 计算机上,Device Manager (设备管理器)上的 COM 端口条目旁边有一个‘黄色感叹号(见下文)。  

 

由于我们有许多使用 MSP430 MCU 的平台、因此我们希望尽早解决此问题。 您能告诉我是否有适用于 Windows 10的 MSP430 USB-CDC 驱动程序吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    感谢您的查询! 我将对此进行研究、并将在短期内提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eddie。

    我们使用的是 MSP430F5528。 USB 接口在 Mac 上枚举正常,但在 Windows 计算机上,设备管理器中的 COM 端口条目显示黄色感叹号,并且驱动程序状态显示“Code 10: device could not start (代码10:设备无法启动)”。

    谢谢、
    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Win10应该自动枚举 CDC 设备、而不会出现任何驱动程序/文件、与 Linux 和 Mac 相同。 我想存在一些与软件相关的枚举问题。 您可以在此处发布 CDC 描述符吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Win 10中、它应该在没有驱动程序的情况下自动工作。  我确实找到了2015年的一些主题、其中 Windows 中存在一些问题、但现在应该全部解决。  Windows 系统是否是最新的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    Win10中的 USB 驱动程序已从需要提供/安装的终端设备迁移到 Windows 处理所有这些问题(也称为我们一侧没有控制)。 您可以在没有插入 MSP430器件的情况下尝试删除 Device Manager (设备管理器)中与 MSP430相关的条目(单击 View (查看)-> Show Hidden entries (显示隐藏的条目)。 然后尝试另一个 USB 端口。 这将强制 Windows 重新安装 USB CDC 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程目前正在脱机处理。 将在建立后更新分辨率状态。