This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2416:输出引脚可提供的最大电流是多少?#39?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770632/msp430f2416-what-s-the-maximum-current-the-output-pins-can-source

器件型号:MSP430F2416

您好!

输出引脚可提供的最大电流是多少?  我有一个输出驱动9 个晶体管的栅极、允许我的放电阻器导通(使用10k 下拉电阻)、我想确保在这种情况下我实际上可以将其驱动为高电平。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请参阅数据表的第36页。  请参阅有关 I (OHmax)和 I (OLmax)的注释1和2。