This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y-BGAEVM:MSP432E411Y-BGAEVM 可与 XDS110调试探针进行#39;t 连接。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770426/ccs-msp432e411y-bgaevm-msp432e411y-bgaevm-can-t-connect-with-xds110-debug-probe

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM

工具/软件:Code Composer Studio

昨天、我获得 了 具有 XDS110调试探针的 MSP432E411Y-BGAEVM、这是一款新型探针。

然后、我按照分步连接彼此。

外部电源,+5V,GND,

2.用跳线连接 J8。

3.使用带有 20针-10针适配器的 JB。

RJ45以太网 LED 正常脱墨。

并像这样设置 CCS。

但我收到了错误消息。

请帮帮我。  

然后按“Test Connection (测试连接)”。

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Stella\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\3\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2018年11月21日"。
库构建时间为'00:08:45'。
库软件包版本为'8.0.903.2'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试不使用5V 并移除 J8以查看调试探针是否提供3V 电压?

    -edit:我已经能够采集探针和测试。  10针连接器未锁定。  旋转180度、使带状电缆的红色部分更靠近20针连接器。

    Chris