This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:PMM31和 I2C

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770120/msp430fr6989-pmm31-and-i2c

器件型号:MSP430FR6989

你(们)好。

我正在查看 PMM31勘误表、我不确定这是否与我的器件有关。

  1. MSP430 I2C 主设备发起通信
  2. 激活中断从机无应答并启用发送就绪中断(也使用 DMA)。 I2C 模块时钟源为 SMCLK
  3. 激活 LPM3
  4. … 通信运行

(除了上述中断外、只有一个计时器正在为 Systemtick (ACLK)运行)

勘误表是否出现在该星座中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、tunguskar、

    根据您提供的信息、您不应受到 PMM31的影响。  在 SMCLK 请求与功率模式转换异步的过程中、可能会发生 PMM31。 由于您的器件配置为 I2C 主器件(具有 SMCLK)、因此 SMCLK 请求将由 CPU 启动、并且不会与电源模式转换同时发生。  

    要仔细检查、一件快速的事情是确保您没有在 I2C 配置中使用时钟低超时功能。  

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    感谢您的回答。 否、我不使用时钟低电平超时功能。 好消息、谢谢。