This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047:ADC 采样频率和信号采样频率之间的差异是什么。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770215/msp430fr6047-msp430fr6047-what-is-the-difference-between-adc-sampling-frequency-and-signal-sampling-frequency

器件型号:MSP430FR6047

您好!

ADC 采样频率与信号采样频率之间有何差异?

此致、

Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jadhav、您好!

    ADC 采样频率与我们之前未使用 USS 模块的实施方案有关。 这是指该较旧器件的 SAR ADC 采样频率。 它根本不与任何基于 USS 的器件 MSP430FR604x 搭配使用。 实际上、我们可以在下一个版本中删除此参数。