This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:-40C 存储温度?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770007/msp430fr5969--40c-storage-temperature

器件型号:MSP430FR5969

 MSP430FR5969数据表规定最低存储温度为-40C。

这是真的吗?

大多数工作温度为-40C 的组件的存储温度为-55C 或-65C。

如果是、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Craig、

    我看到 MSP430 FRAM 器件的规格为-40C。 使用闪存的 MSP430器件的额定温度为-55C。 我的假设是、我们没有测试这些低于-40C 的器件、因此指定了这些器件的温度为-40C。 您是否计划将器件存储在-40°C 以下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    是的、我们计划在短时间(几分钟到几小时)内暴露低于-40C 的器件、直到温度上升到工作温度范围。

    此致、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Craig、

    该器件的额定温度为-40C、因此我们无法保证在该点以下不会发生损坏。 如果您测试了这些条件并对结果感到满意、则仍然可以使用该器件、但这超出了规格范围、因此无法保证。