This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ENERGYTRACE:远程监控

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769870/energytrace-remote-monitoring

器件型号:ENERGYTRACE
主题中讨论的其他器件:IMETER-BOOST

大家好。

我想知道我是否可以监控远程设备的能耗。

例如:我在办公室、地点 A、我想监控位置 B 的设备的能耗、该设备可以通过互联网连接。

如果可能?

提前感谢。

此致

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davide、

    通过使用电能跟踪、您可以将 PC 连接到运行 CCS 并使用电能跟踪的电路板、然后远程连接到该 PC。

    另一个不需要 PC 连接到您的板的选项可能是下面显示的 BoosterPack、它测量电流/电压并连接到 WiFi、其中包括 HTTP 服务器功能。

    www.ti.com/.../IMETER-BOOST
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eddie:
    感谢您的回答。

    设备只有 SIM 卡。 那么、这是不可能的?

    谢谢
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davide、

    如果您可以在 SIM 卡的电源之间放置探针、则可以使用 IMETER-BOOST 解决方案。