This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-FLASHER:MSP430-FLASHER

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP430FR6989, CCSTUDIO, UNIFLASH, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769181/msp430-flasher-msp430-flasher

器件型号:MSP430-FLASHER
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133MSP430FR6989CCStudioUNIFLASHMSP-EXP430FR6989

主席先生;

我使用的是 MSP430FR6989开发板、需要将源代码刷写到 MSP430FR4133芯片中。 但 MSP430 Flasher 没有对其任何选项做出响应。

我是否需要任何额外的硬件进行刷写?

我可以使用 MSP430FR6989开发板刷写代码吗?

为什么 MSP430 Flasher 没有响应?

我们非常感谢您的任何帮助

此致;

AGS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AGS、

    您使用的是什么 MSP430FR6989电路板? 我假设您正在使用 Spy bi 线进行编程、对吧? 您有自己的 MSP430FR4133板吗? 如果是、您是否在 RST 线路上具有所需的电阻器和电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我使用的是 MSP430FR6989 LaunchPad,但我没有  MSP430FR4133 板。但 我使用的是一个带有  MSP430FR4133 芯片的定制板 ,而且该板的复位线具有所需的电阻器和电容器。  在 Code Composer Studio 的帮助下,使用 LaunchPad 的以下引脚调试定制板。

    SBWTDIO

    SBWTCK

    5V

    GND

    但我必须使用 CCStudio 将源代码刷写到定制板。  

    此致

    AGS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AGS、

    引脚看起来正确、但5V 是一个问题。 MSP430上的最大电源电压通常为3.6V。 高于此值的电压超出规格、可能会损坏器件。

    请降低电压、但我无法说是否已通过施加5V 电压造成损坏。 此外、您能否尝试使用 Uniflash 或 Elprotronic 闪存编程器进行闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、我很好奇您为什么建议他尝试其他程序员。  假设他使用的是 MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 开发套 件、并且假设连接正确、似乎可以通过电路内 SBW 使用该 Launchpad 和命令行 MS430 Flasher 来刷写固件。  是这样吗?

    需要检查的一点是: 我认为这个芯片有一个 JTAG 保护锁(也许是0xFF80)、这个锁必须是 FFFF 或0000才能被解锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    我同意 MSP Flasher 应该能够成功对器件进行编程。 如果 MSP Flasher 设置不正确、我只想提供另一个选项。

    检查 JTAG 保护锁定的要点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的定制板上有电压稳压器、可提供3V 输出、因此连接到5V 不是问题。 问题也得到了解决, 现在我们可以按预期刷写代码。

    感谢大家的支持和关注。

    此致;

    AGS