Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4784, MSP430F6779A, ADS1248
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779A、 ADS1248
有人能告诉我 MSP430F4784上的16位 Σ-Δ ADC 块是否具有用于50/60Hz 抑制的陷波滤波器?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4784, MSP430F6779A, ADS1248
有人能告诉我 MSP430F4784上的16位 Σ-Δ ADC 块是否具有用于50/60Hz 抑制的陷波滤波器?
提前感谢。
您好、Scott、
感谢您将问题发布到 E2E! 简而言之、遗憾的是、MSP430F4784没有用于50/60Hz 抑制的陷波滤波器。
MSP430F4757的 SD16_A 模块具有一个 Sinc3梳状滤波器、该滤波器对 调制器的1位数据流执行抽取。 《MSP430x4xx 系列用户指南》中的图29-3和部分29.2.7 显示/讨论了滤波器的第一个陷波如何等于采样频率 fs。 Fs 等于调制频率 Fmod 除以过采样率(OSR)。 因此、可以通过使用 Fmod 和 OSR 指定采样频率来放置陷波。 在最小闪存模块和最大 OSR 时、最小 Fs 约等于117.9Hz。 在图29-3中、陷波发生在 FS 到 Fmod 的每整数倍。 如您所见、F4784无法将第一个陷波设置为50Hz 或60Hz。
现在、使用较新的 MSP430F6779A 的 SD24_B 模块、您可以将 FS 设置为50Hz (FMod = 50kHz、OSR = 1000)或60Hz (FMod = 60kHz、OSR = 1000)、但与我们的其他器件(如 ADS1248)一样、不能同时覆盖这两个模块。 其余陷波将在100Hz、150Hz 等频率或120Hz、180Hz 等频率下出现 理想情况下、可使用10Hz 的采样频率、这意味着50Hz 和60Hz 的陷波、但不幸的是、MSP430F6779A 无法实现这种缓慢的采样频率。 从较高的层次来看、这假设采样频率为50Hz 或60Hz 是可以接受的、但我怀疑它满足您的采样要求。
也许一种替代方法是在软件中实现带抑制或阻带滤波器。 希望这对您有所帮助!
此致、
James