This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2121:是 MSP430F2121直接重新映射的 MSP430F1121

Guru**** 2512375 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1121, MSP430F2121, MSP430F1121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769263/msp430f2121-is-msp430f2121-direct-remplacement-of-msp430f1121

器件型号:MSP430F2121
主题中讨论的其他器件:MSP430F1121MSP430F1121A

你(们)好

我很长时间使用 MSP430F1121、但遗憾的是、这个已经过时了。
我的编程平台是一个简单的 BSLDEMO UART V24接口。
我是否可以考虑在不修改软件或硬件的情况下直接实现 MSP430F2121?
感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MSP430F1121已停产。 不建议用于新设计。 产品文件夹表示将继续为现有客户生产该器件。

    根据下面的产品文件夹、MSP430F1121A 可直接替换为精确的功能和参数。

    www.ti.com/.../MSP430F1121