This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:FRAM 可纠正和不可纠正的错误检测检查

Guru**** 2769755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/768840/msp430fr5989-fram-correctable-and-un-correctable-error-detection-checks

器件型号:MSP430FR5989

您好,

是否有办法让应用程序读取器件上可能导致自愿可纠正和不可纠正错误的位置、以便应用程序对错误处理机制(硬件和软件)执行运行时间检查?

或者、是否有办法损坏 FRAM 中的固定位置、从而在读取时导致可纠正和不可纠正的错误?

我正在寻找一种方法来实现一些可以测试我们在应用中的错误处理的功能。

此致

Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    没有直接的方法可以主动感应可纠正或不可纠正的位检测错误。 话虽如此, MSP430FR5989的一些勘误表(MSP430FR5989器件勘误表)中提到了意外的位错误。 如果您可以复制这些勘误条件、则测试错误处理的方法可能是一种变通的方法。 查看勘误表 GC1/GC4/GC5。

    另一个选项是从 FRAM 位检测错误处理程序中获取代码、并将其放置在另一个中断中、例如计时器或 GPIO 中断、并确认至少处理程序中的代码按预期运行。

    此致、

    Matt