This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/MSP430FR2355:SAC 运算放大器 SPICE 模型

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, MSP430FR2355, TLV2371, LMV344
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/795813/tina-spice-msp430fr2355-sac-opamp-spice-model

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:Tina-TITLV2371LMV344

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我目前正在使用 MSP430FR2355智能模拟组合。

是否有适用于运算放大器的 SPICE 模型、最好采用 PSPICE/LtSPICE 格式?

我只找到 FR2310的模型、但根据数据表、其运算放大器具有不同的特性、尤其是较高的 GBW。 它们仅适用于 TINA-TI。

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    目前、没有为 MSP430FR2355及其变体发布官方 SPICE 模型。

    最好
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    未来是否会有模型? 或者是否有类似的运算放大器和模型、我可以改用它们?

    此致
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、

    我们正在内部讨论这一点以及我们收到的有关这些器件的所有其他反馈。

    不幸的是,我目前无法就这些问题是否会被释放提供明确的答案。

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我也很期待 SAC-OA 的"官方" PSPICE 模型。

    虽然我不久前遇到了同样的问题、但我在 TI 广泛的运算放大器产品系列中进行了扫描、以找到最适合替代产品的产品

    我的调查结果如下:

    TLV2371、如果 OAPM=0、则性能较高

    LMV344、OAPM=1 低功耗

    当然有一些不同之处、其中 TLV2371的电源电流似乎是最大的电流之一。 。

    我使用 TLV2371来模拟二阶50Hz 滤波器、并使用 LMV344来构成高达400uA 的精密 DAC 驱动电流源。

    在我的案例中、这两种模型都非常有效、在评估真实器件后得到了验证。