This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6777:关于到 RESET 引脚的信号宽度输入。

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/795247/msp430f6777-about-the-signal-width-input-to-the-reset-pin

器件型号:MSP430F6777

您好!

我对复位端子的信号宽度输入有疑问。


数据表定义了复位的最小脉冲宽度(tRESET)。
如果该脉冲宽度比指定的短、将是哪种操作?
我认为它不会被识别为复位、但这是可以的吗?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 da:

    如果此脉冲宽度小于指定的值、器件可能会进入不确定状态(可能无法正常工作)。
    脉冲持续时间用于确保所有逻辑都已复位。

    此致、
    斯坦福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    是否存在 WDT 不起作用的情况?

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 da:

    您是否意味着脉冲宽度小于指定的值会导致 WDT 不起作用?
    脉冲宽度小于复位时指定的值可能会导致任何逻辑电路无法工作、这是不可预知的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李斯坦福:

    输入噪声时器件挂起存在问题。
    改变复位上拉电阻会改变问题率。
    (如果上拉电阻器的电阻降低、则不会轻易出现问题。)


    如果有一种自动恢复的方法、
    但是、如果逻辑不起作用、会很困难吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 da:

    您能否展示一些有关示波器捕获的复位引脚噪声的图片?
    BTW、您使用了多少上拉电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo、Stanford Li


    RESET 引脚上的上拉电阻如下所示。
    kΩ μ A:存在很高的问题可能性。
    2.4 μ s:kΩ 不会出现问题。

    用一个电容器(0.1uF)下拉 TEST 引脚不再引起问题。
    器件可能处于 JTAG/SBW 模式。

    由于 TEST 引脚通过内部下拉电阻器为低电平、因此可将其视为低电平
    在停止噪声输入后、JTAG/SBW 模式将被释放。

    如果 JTAG/SBW 模式被释放、它会返回正常处理吗?
    还是需要硬件复位?
    此外、是否有任何方法来确认到 JTAG/SBW 模式的转换?


    是否可以直接发送照片?

    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 da:

    只有 TEST 和 RST/NMI 引脚上的特殊序列才会启用 JTAG 功能。 因此、如果您仅下拉/上拉测试、器件将不会处于 JTAG/SBW 模式。

    BTW、您能否分享您的 MCU 硬件设计原理图? 复位引脚上的干扰或噪声来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 RST 和 TEST 引脚的方框图。


    RST 和 TEST 引脚上至少施加1MHz 的噪声。

    如果 RST 引脚上的上拉电阻为10kΩ Ω、则会出现许多问题、如果该电阻为2.4kΩ Ω、
    问题已减少。
    尽管电路板上有一个复位 IC、但即使移除了复位 IC、也会出现问题。

    通过下拉电阻向 TEST 引脚添加电容器(0.1uF)可消除该问题。

    这意味着它不会进入 JTAG 模式、但如果您进入 JTAG 模式并得到
    在 JTAG 模式下、您知道 MSP430的外观吗?

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 da:

    您能否使用示波器捕获 RST 以及 TEST 和 POWER 引脚上的电压波?

    对于 JTAG 模式或 BSL 模式、它需要关键时序和序列、如下图所示: