This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736

Guru**** 2530890 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, MSP430F6658

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/795668/msp430f6736-msp430f6736

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件: MSP430F6658

您好,

采用 MSP430F6736。的项目设计

调试程序可以在开始时正常调试。 在对程序进行一些修改后、编译正常。 但在调试时 、程序出错并导致复位。

之后,我 有一个断点调试,  找到一些问题, 然后进行修改和再次调试。  该模型与硬件不匹配、表明硬件为 MSP430F6658。 如果我继续下载、程序会再次出现问题。

(使用相同的仿真器,可以正常调试其他 MSP430,MSP430F7636样片来自 TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     但在调试时 、程序出错并导致复位。

    如果程序错误、如何通过编译?

    2.您可以尝试另一  个 MSP430F7636吗? 还是只有一个?

    3.更改目标配置会怎么样?

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    替换为另一个 MSP430F6736,它可以正常调试。
    但我仍然想知道为什么以前存在硬件不匹配、是否有任何可能的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能只是 MSP430F6658。

    我认为您可以首先将其设置为 MSP430F6658、并检查 TLV 数据。

    如果器件 ID 不是8286h、而是 812Ch、则有两种可能:

    它只是 F6658

    2.您已更改设备 ID 中的数据。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有任何更新?
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 更换芯片后、项目处于正常调试状态。

     原因 projet 时间 受限,尚未对硬件不匹配的原因进行测试。

    谢谢!