This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5857:控制器变得不稳定

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/797105/msp430fr5857-controller-become-unstable

器件型号:MSP430FR5857

尊敬的先生/女士:

我将微控制器 msp430fr5857用于应用 EVSE。 当使用16 MHz 的内部 DCO 时钟时,MCU 工作正常,即使在电源侧进行线路和中性交换也没有问题,但当我们 使用16 MHz 的外部晶振时,即使那时它工作正常,当我们不从电源侧更改线路和中性,但当我们使用外部晶振时 我们从微控制器打开继电器、用于线路中性点交换控制器在某些情况下的行为有所不同、它显示的结果是正确的、有时微控制器复位、有时是其他情况、因此它就像微控制器的行为一样不稳定。

我无法找到原因、因为只有 当我们打开继电器以便与 微控制器进行线路中性点交换时、内部时钟没有问题、这种异常行为才会发生。 请建议一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanshu、

    我怀疑继电器通电时可能会影响外部晶振的一些电气干扰。
    需要注意的是晶体相对于 MCU 的位置。 您的晶体与 MCU 的距离有多近?
    接下来、您在晶体周围以及 PCB 较低层的正下方有什么屏蔽层(接地)、包括将晶体连接到 MCU 的走线?
    此外、您是否在晶体附近有任何与中性点或电源信号相关的走线或导线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanshu、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。