This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:程序数据已更改

Guru**** 2915700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/788508/msp430fr6879-program-data-is-changed

器件型号:MSP430FR6879

你(们)好

我们的客户遇到了奇怪的现象。

FRAM 中的应用程序被更改为无效数据。

用户不会覆盖应用程序区域。

FRAM 是非易失性存储器。

是否有可能意外地使存储的 FRAM 数据变乱?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、na na78、

    您是否知道被破坏的存储器区域是否每次都相同或不同的区域、如果是、是什么存储器地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    >您是否知道被破坏的内存区域是否每次都相同或不同的区域,如果是,是什么内存地址?
    很抱歉、我不提供信息、因为这种情况并非总是发生。
    我们注意到这种现象是在应用程序在某个时候无法正常工作时出现的。
    读取 FRAM 数据、它与本应存储在 FRAM 中的程序不同。

    其他信息、作为客户的存储器映射、

    0x4000-0x8000:引导加载程序
    0x8000-0x227ff:主程序
    0x22800-:数据

    0xfc00- 0x23FFFF 被设置为可读和可写。 (未设置写保护)

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、主程序空间是否损坏(可执行程序)或数据空间(数据存储)?
    您的客户是否正在使用引导加载程序?
    客户代码中是否有任何函数写入(修改) FRAM 中的任何位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    大约一个星期以来,我们没有收到您的意见,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    未指定此问题的原因、但 FRAM 被覆盖。
    我们在 MPU 中添加了"写保护"、但到目前为止、问题未被复制。

    此时、我将关闭该线程。 如果需要、我将打开一个新的。

    感谢您的合作。


    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请随时回来处理有关 MSP430的任何技术问题或疑问。