This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A 时钟打开断点

Guru**** 2587945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/792951/msp430f5438a-msp430f5438a-clocks-turn-of-on-breakpoints

器件型号:MSP430F5438A
大家好、 

我正在使用 MSP430F5438a、当使用 MSP-FET 闪存进行调试(当前为 IAR Workbench)时、几乎会在断点为断点时发生
时钟(例如 RTC 和计时器时钟)被关闭、即使它们应该显式继续。 解决此问题的唯一方法是在 IAR WB 的菜单-> Emulator->Advanced->Clock Control 中将相应的复选标记设置为 Hold (SiC)、
然后复位 MSP、然后再次删除复选标记。 有什么解决方法吗?
此外、发生的情况是、特别是对于 POR/BOR、断点未被保持(或者它们也在复位时被复位?)。

此致、
Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    请允许我花一些时间来了解这一点。 我会尽快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我已检查"时钟控制"部分的内容是否正确。 您需要在"Clock Control"面板中对其进行配置、以根据需要对其进行适当设置。
    对于在 POR/BOR 之后未保持的 BP、我无法从我的一侧获得它。 我使用软件 POR 进行了测试。 之后、BP 仍在我这边工作。
    请您详细解释一下您的案例吗? 您是否在硬件 BP 或仿真(软件) BP 中看到过这种情况?
    如果您有更新、请告诉我。

    此致、
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否解决了问题? 您是否有任何更新?
    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。

    此致、
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Harry。 我为客户打开了此主题、并与他分享了链接。 n´t 现在我得到了响应、但我将尝试与他联系、如果我没有得到任何响应、我们就可以关闭这个线程。 我´ll 您最新信息。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否从客户方面获得了任何更新?

    此致、
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果由于电压骤降或与调试器的通信中断而使 μ μC 复位、则会出现问题。 然后、在 IAR WB 中、在时钟控制处关闭黑客(已设置)、但计时器等仍将在断点处停止。 一年前、IAR 已经向客户确认了这一点。 该错误应该是在驱动程序中。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我不确定我是否100%理解此描述。 这是否意味着问题是由 IAR 引起的? 如果是、我可以关闭这个线程吗?
    谢谢。

    此致、
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    是的、您可以关闭此主题! 对于客户来说、这个问题似乎得到了解决!!  

    非常感谢您的帮助、很抱歉您的回答太晚了!

    此致、

    Brian