This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5326:上电时的压降非常大、MSP430F5326非常热

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/795936/msp430f5326-voltage-drop-at-the-instant-of-power-on-is-very-large-msp430f5326-is-very-hot

器件型号:MSP430F5326

你(们)好

请帮助解决问题。 非常感谢。

硬件连接为:电池电源(3.3V)->按钮开关(0.5内部电阻)-> MSP430F5326。            

下图是 OBU 通电时的电压变化。 5326上电后、有一定比例的电流持续200mA、但它不会崩溃、可以正常工作和睡眠。 即使硬复位、200mA 的电流也会继续。 同时、5326也非常热。 后来发现、上电时的压降非常大、怀疑高压降会导致5326异常。            

3.功能方面,发现 AD 异常。 它最初用于通过 AD 测量电压。 如果发生200mA 电流、则无法恢复硬复位。            

4.电源电路的阻抗仅为0.5,这已得到确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    您要尝试实现的应用是什么? 您在 MSP 上使用 ADC 进行测量的是什么? 这是完整的硬件系统和连接吗?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    OBU 项目;
    当测量值为4.8V (不是真的、因为电池是3.3V 电源)时、使用 ADC 测量 VDD,、MSP430F5326非常热、同时电流为200mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了 MSP430上未使用引脚的连接?

    有关这些连接的表格、请参阅《MSPxxx 和 MSPx6xx 硬件用户指南》的第70页第1.6节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送项目原理图不方便;
    添加一个电容器以使电压更稳定;
    但芯片本身是否有保护机制?
    为什么在上电和运行应用之间的时间内电压如此不稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    这可能是由多种因素造成的。 200mA 非常高、因此我怀疑它与软件或系统中的其他消耗电流有关。

    建议:

    • 您是否曾尝试使用 ADC 示例代码来验证这是否是硬件/软件问题?
    • 您是否已将所有引脚初始化为正确状态?  
    • 您如何/在哪里测量电流? 您是否曾尝试使用 TI 的能量跟踪技术 来分析电流消耗?  
    • 您的器件是否始终处于激活模式? 如果不是、您进入了什么 LPM 模式、以及何时进入?

    Chris