This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2 LaunchPad 开发套件电路 OrCAD 文件

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/797147/msp430g2553-msp430g2-launchpad-development-kit-circuit-orcad-file

器件型号:MSP430G2553

是否可以提供 MSP430G2 LaunchPad 开发套件电路 OrCAD 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您需要一个适用于整个 Launchpad 的 SPICE 模型、包括 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    我们为 G2553器件提供了 CAD 符号。 可以通过单击下面的链接并向下滚动到页面底部来下载这些文件:

    www.ti.com/.../pinout-quality

    如果您正在寻找模拟整个 LaunchPad 的 CAD 模型(如 Keith 前面所述)、很遗憾、此模型不可用。

    谢谢!

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户需要用于 MSP430G2 LaunchPad 整个电路的 Orcad 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么类型的 OrCAD 文件:用于电路仿真或 CAD 绘图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只需要工程图文件、请尝试以下操作:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    我在此页面上找到的内容:
    www.ti.com/.../msp-exp430g2et