This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP-FET430UIF GEN 1支持 MSP430FRxxxx 编程和调试(CCS)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/797158/msp430fr2355-msp-fet430uif-gen-1-support-for-msp430frxxxx-programming-and-debugging-ccs

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

您好!

有人能不能建议是否可以使用 MSP-FET430UIF gen。 1个编程器、用于使用 FRAM 对 MSP430微控制器进行编程和调试

(使用 CCS)?

如果不是、建议使用 Code Composer Studio 对 FRAM 器件进行编程和调试的过程是什么?

老实说、无论是 MSP-FET430UIF 页面还是"F"-> FR 迁移文档、我都找不到这方面的结论性答案。

FET430应该支持(仅?) 基于闪存的器件、但是否有原因使 JTAG 功能不适用于 FRAM?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用低成本的 MSP430 Launchpad (旧 G2除外)来实现此目的。 如果您的目标是 FR 系列、则可以选择具有类似目标器件的 FR Launchpad 之一。 只需将板载 FET 与板载目标器件断开、然后将其连接到您的板上即可。 或 MSP-FET。

     没有理由中断对 UIF/FRAM 的支持、因为没有与 FRAM 相关的特殊 JTAG 功能。 这是 TI 的决定。 TI MSP 调试堆栈、所有 FET 固件都是开源的、(如果您愿意)您可以发现有差异并自行修补。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    MSP-FET430UIF 确实支持所有 MSP430器件(基于 FRAM 和闪存)。 有关支持的器件和特性、请参阅以下文档中的表1。

    www.ti.com/.../slau647m.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zrno、

    感谢您的建议。 它也可能会尝试、尽管根据引用的文档 Eddie、我的旧程序员仍然可以工作。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、很好、非常感谢。 我不知道我怎么会错过这个文档。