This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:在上行和下行通道中未检测到信号

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/794655/msp430fr6047-no-signal-detected-in-up-and-downstream-channel

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

您好、Eddie、

我本周刚收到 EVM430-FR6047电路板、我购买了2 个 www.steminc.com/.../ultrasonic-flow-sensor-1mhz-send-receive 超声波传感器来实现非侵入式水流量计、但我无法通过 USS 设计中心检测信号。  Errors (错误)选项卡显示"No signal detected in up and downstream channel (在上行和下行通道中未检测到信号  很显然、我的配置中有一些问题、但我不知道它是什么。 我已经阅读了您的回复、您参考 了 www.ti.com/.../slaa837.pdf 、但我无法访问此文件。  此文件是否已移动或被取代?  

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    本文档有修订版 A。 请在以下链接中找到该文档:
    www.ti.com/.../slaa837a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供更新后的指针。 这至少有助于我通过润湿传感器并将其放置在3/4英寸铜管的另一侧来获得信号。 但是、我正在尝试实现无创流量解决 方案、如 www.ti.com/.../swmp003.pdf 第8页右侧所示。 如图所示、将传感器连接到管道的建议方法是什么? 传感器应放置在哪一个建议的角度? 是否有用于固定传感器的推荐材料? 我希望使用3D 打印设备。 对这种方法有什么看法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在跟进、看看您对我的问题是否有任何意见、或者我是否应该开始新的主题。  

    感谢你能抽出时间。   

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请为新问题启动新主题。 搜索问题和答案将使论坛中的其他人受益。