This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553计时器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/797023/msp430g2553-msp430g2553-timer

器件型号:MSP430G2553

您好!

我正在使用 msp430g2553 MCU 的计时器 A。 通过 选择 TASSELx = 2、我从 SMCLK 中选择了 Timer_A 时钟源、但我想知道这个配置的确切时钟频率。 此外、我还想知道计时器 A 可以使用的最低时钟频率是多少、我如何选择它、谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Binh、

    请参阅文档 www.ti.com/.../slau144j.pdf 第12章。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    感谢您的快速响应。 我在提出这一问题之前已经阅读了该文件。 但第12章只提到了、我可以通过设置 TASSELx 来配置为从 TACLK、ACLK、SMCLK 或 INCLK 中选择计时器时钟频率。 我不清楚、如果我选择 SMCLK、我将得到的确切频率是多少、谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Binh、

    关于系统时钟设置、请参阅该文档中的第5章。 和代码示例供您参考。

    e2e.ti.com/.../msp430g2xx3_5F00_dco_5F00_calib.c

    此致、