This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:MSP432E411

Guru**** 2587005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/796414/msp432e411y-bgaevm-msp432e411

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM

MSP432 LCD 控制器的技术参考中有如下所示的注释:

注:当使用带有 EPI 接口的 LCD 接口连接到外部存储器时、外部代码地址为
必须通过将 EPI 中的 ECADR 位域编程为0x1来选择空间0x1000.0000
地址映射(EPIADDRMAP)寄存器、偏移量0x01C。

有人知道这是为什么? 我正在使用连接到 EPI 接口的外部 SDRAM、并且只需对 RAM 空间和大小进行编程-对于0x6000.0000空间、并且对于正常的读/写操作、它可以正常工作。 我不理解之前关于 ECADR 字段的注释。

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、

    您参考的注释是 LCD 外设在没有 Cortex-M4F 干预的情况下自动从连接到 EPI 外设的外部存储器中读取数据、并显示在 LCD 面板上。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 今天、我尝试了 SDRAM (位于地址0x6000.0000)、一切正常。 我认为 techref 中的注释用于另一种类型的外部 RAM (因为我没有设置 ECADR 字段和大小、LCD DMA 工作正常)。

    以下是我的设置

    SDRAM

    void SDRAM_Init()

     SDRAMPinoutSet();
     SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_EPI0);
     while (!(SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_EPI0))){};
     EPIDividerSet (EPI0_BASE、2);
     EPIModeSet (EPI0_BASE、EPI_MODE_SDRAM);
     EPIConfigSDRAMSet (EPI0_BASE、(EPI_SDRAM_CORE_FREQ_50_100 | EPI_SDRAM_FULL_POWER | EPI_SDRAM_SIZE _512Mbit)、468);
    EPIAddressMapSet (EPI0_BASE、EPI_ADDR_RAM_SIZE | EPI_ADDR_RAM_BASE_6);//由于我正在使用 SDRAM、因此 ECADR 字段未设置  
     while (EPI0->STAT 和 EPI_STAT_INITSEQ){};
    LCD (部分设置、FRAM 缓冲器位于地址0x6000.0000上)
     LCDRasterConfigSet (LCD0_BASE、Raster FMT_ACTIVE_24bpp_unpacked、0);
     LCDRasterTimingSet (LCD0_BASE、时序);
     LCDRasterPaletteSet (LCD0_BASE、LCD_PAGE_TYPE_DIRECT、帧缓冲区、空、0、 0);
     LCDRasterFrameBufferSet (LCD0_BASE、0、帧缓冲区、帧缓冲区 AllocSize);
     LCDDMAConfigSet (LCD0_BASE、LCD_DMA_FIFORDY_64_TOOES | LCD_DMA_BURST_16 | LCD_DMA_BYTE_ORDAND_0123);

    再次感谢你

    米兰