This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG479:关于低功耗模式下电荷泵(LDC_A)的功耗

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791902/msp430fg479-about-power-consumption-of-charge-pump-ldc_a-at-low-power-mode

器件型号:MSP430FG479

您好!

 

关于 MSP430FG479上的电荷泵(LDC_A)、我的客户提出了一些问题。

它们将 MSP430FG479用于电池应用、并将 LCD_A 控制器与电荷泵配合使用。

在低功耗模式(LPM3)下、它们将 LCD_A 模块和电荷泵配置如下。

(低功耗模式:LPM3)

LCD_A 模块关闭:(LCDO=0)

电荷泵禁用(LCDCPEN=0)

电荷泵电压选择(VLCDx)= 2.96V

 

在上述情况下、当 MSP430设置为低功耗模式时、某些 MSP430的功耗会变为高电平。

高电流消耗与总器件(100set)的比率为10 (set)/100 (set)。 (一个 MSP430使用/设置)

・LPM3下的正常功耗(Vcc:3.3V):小于1uA

・LPM3下的高功耗(Vcc:3.3V):大于10uA (平均40-50uA)

 


 

它们会导致电源电压(Vcc)的高功耗。

它们通过高电流消耗 MSP430确认了电源(Vcc)的阈值范围。

请参阅下表。

 

 

 

(注意)

・NG-min[V]:增加电流消耗的最小电压

・NG-max[V]:增加电流消耗的最大电压

・NG 范围[mV]:增加电流消耗的电压范围

・以上行为仅发生在高功耗 MSP430上的高于电源电压范围内。

(除了高于电源电压范围之外,情况并非如此。)

・无论电源电压如何,在正常功耗 MSP430上都不会出现上述情况。

 

(问题)

(1) MSP430中的稳压电荷泵/对比度控制是否会导致此行为?

如果是、是否有任何可能的原因?

(2)当电源电压(Vcc)闭合至电荷泵设定电压时、MSP430会如何变成行为?

(3)该行为是否可能是由器件的个别特异性引起的?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    我将指派我们的团队成员检查您的问题并在稍后回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    请帮助我详细介绍系统:

    到目前为止我了解的是什么-这是正确的吗?

    它们使用的是 LPM3
    您接收到的电流高于 MSP430的平均值

    问题:

    -您是否连接了液晶屏? 如果是、请 查看此类似主题
    - 您是否在 LCDCAP 和接地端之间连接了一个4.7uF (或更大)的电容器?  更多信息、请参阅《MSP430x4xx 系列用户指南》第26-5页的26.2.3节、LCD 电压选择。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢你的答复。

     

    首先、我在 LPM3处进行了错误配置。

    在 LPM3模式下、它们使用电荷泵并且所有 LCD 段都关闭

    您可以更正以下配置吗?

     

    (低功耗模式:LPM3)

    LCD_A 模块关闭:(LCDON=0)

    所有 LCD 分段关闭:(LCDSON = 0)

    电荷泵使能:(LCDCPEN=1)

    电荷泵电压选择(VLCDx)=0111 (2.96V)

     

    接下来、我回答了以下问题。 请参阅红色文本。

     

    到目前为止我了解的是什么-这是正确的吗?

    它们使用的是 LPM3

    ー>是。 没错。

    您接收到的电流高于 MSP430的平均值

    ー>是。 在 LPM3下、正常平均电流约为1~3uA。

    (他们判断正常、电流小于5uA。)

     

    问题:

    -您是否连接了液晶屏? 如果是、请查看此类似主题

    ー>是。 它们在连接 LCD 时确认电流。

    此外、在未连接 LCD 的情况下、电流仅减少1~2 μA μ A。

    -您是否在 LCDCAP 和接地端之间连接了一个4.7uF (或更大)的电容器? 更多信息、请参阅《MSP430x4xx 系列用户指南》第26-5页的26.2.3节、LCD 电压选择。

    ー>是。 它们连接一个4.7uF 电容器。 此外、他们还尝试了一个10uF 的电容器、但电流没有减小。

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。
    这是一个附加信息:

    他们在大规模生产线的检查过程中发现了一些过流电路板。  
    几乎所有设备都可以(< 5uA)。

    检查方法如下:
    1.开机。
    2.等待4秒钟。  设备在2秒内进入 LPM3。
    3.测量电源的电流。
    4、如果电流消耗小于5uA、这是可以的。

    此致、
    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    感谢您提供相关信息。 请确保您未使用 共享 LCD 引脚作为 勘误 表(LCDA7)中所述的快速切换输出。

    代码配置的是哪种类型的 LCD?  

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    您的回答问题如下。

    -请确保您没有使用共享 LCD 引脚作为快速切换输出、如勘误表(LCDA7)中所述。
    (回答)
    ->它们不使用共享 LCD 引脚作为快速切换输出,并且已在勘误表(LCDA7)上确认。

    -代码配置的是哪种类型的 LCD?
    (回答)
    ->它们使用1/3偏置型 LCD。 (多路复用器模式为3路复用。)

    此致、
    TAO 2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为附加信息。

     

    今天、我从我的客户那里获得了一个原理图(随附的文件)。

    由于内部信息,我已直接发送给您的 MSP430成员(Brian -San 和 Jace -San)。

    请向您的 MSP430成员确认。

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您的问题有几个问题/建议:

     

    • 检查以确保未使用的引脚和未使用的 I/O 被正确配置( 《MSP430x4xx 系列用户指南》的第2.5节)。 您未使用的引脚 Px.0至 Px.7是否通过软件切换到端口功能、输出方向?

    • 您是否尝试禁用电荷泵? 结果如何?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

     

    您的回答问题如下。

     

    1)检查未使用的引脚和未使用的 I/O 是否配置正确

    (《MSP430x4xx 系列用户指南》的第2.5节)。

    您未使用的引脚 Px.0至 Px.7是否通过软件切换到端口功能、输出方向?

    (回答)

    ・P3.2 ->端口和输出设置。

    ・由于 S28 (P3.4)用于 LCD 段、其他未使用的端口(P3.5至3.7)未设置为 I/O 端口/输出。

    他们认为这个问题不是由未使用的端口设置引起的、因为当电荷泵被禁用时、这个问题不会发生。

    2)是否已尝试禁用电荷泵? 结果如何?

    (回答)

    他们已确认、当电荷泵被禁用时、没有发生此问题。

    我向他们询问更多详细信息(寄存器设置)。

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接通信来处理该线程时将其关闭。

    Chris