This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:SVSH 无法关闭时钟保存-功能升级请求。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5338, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/796666/msp430fr5994-svsh-cannot-do-power-down-clock-save---feature-upgrade-request

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430F5338

SVSH 触发一个针对 MSP430FR 系列的 BOR 复位。

SVSH 触发一个针对 MSP430F5338的 POR。

如果 MSP430FR 系列上的 SVSH 触发了一个 POR、则可在电池或超级电容器耗尽时将时钟寄存器保存为 FRAM。  采用电流布置时、这是不可能的、需要采取措施在 电池或超级电容器耗尽时将锁定寄存器保存到 FRAM 中。

是否可以请求升级此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 MSP430FR5994的反馈。
    由于此设置是硬件配置的一部分、因此无法为此特定器件更改。

    我们建议您始终查看您感兴趣的任何当前器件或新器件的系列用户指南、以了解其是否具有此功能。

    此外、请 查看 此处提供的无权计算库 、该库可能具有您正在搜索的权变措施。

    谢谢、

    Chris