This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:气流测量

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/795340/msp430fr6043-gas-flow-measurements

器件型号:MSP430FR6043

气体流量测量是 在具有 Jiakang、Hurricane、CeramTec 和 Audiowell 提供的200kHz、400kHz 和500kHz 换能器的管道上执行的。

不同频率对测量有何影响? 理论上哪种频率具有最佳精度?

以及从何处下载3D 可打印管道设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、200kHz 等较低的频率可提供更好的零流量漂移、而400kHz 和500kHz 的频率可提供更低的标准偏差。 我不确定理论上是否有最佳、但我认为400kHz 是最常见的。

    遗憾的是、我不知道在线提供的任何3D 可打印管道设计。 有关 MSP430超声波资源的更多信息、请访问 TI.com、网址为 :www.ti.com/.../overview.html

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您的应用需要哪种管道尺寸。 G1.6、G2.5或 G4? 您需要什么精度水平? 我们已在实验室中测试了一些3D 打印管道、如果您可以向我们提供您的要求、我可以检查我们是否有适合您的确切管道设计。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我已从 TI 下载上述管道设计。  

    但我找不到以下管道设计、

    我需要下面的3D 管道设计,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试访问 one.e2e.ti.com/.../jk_5F00_500kHz_5F00_windowed.stl

    此致、

    现金 Hao