This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:低功耗模式下的电流消耗

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/791870/msp432e401y-current-consumption-in-low-power-mode

器件型号:MSP432E401Y

您好!

如上一个主题 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/768038中所述

当 MCU 处于休眠模式时,我们无法实现数据表中指定的极少微安的电流消耗。

由于它的重要性需要对这个问题作一些进一步的澄清,为什么它会消耗更多的资源。

谢谢!!!

此致

Bindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bindu、

    我将请对该主题有更多了解的同事提供帮助。

    此致、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    金杜
    这是一个非常具有挑战性的主题。 我无法在这里重复这个问题、从您提供的数据中、我无法提供解决方案或理由来说明为何您无法实现相同的电流消耗水平。 理想情况下、我会与当地代表联系、他可以回收您正在使用的 Launchpad、我们可以在内部执行更多测试。

    除了执行故障分析之外、您能否执行其他测试来隔离调试器的电源? 如果您采用此帖子中显示的设置 、e2e.ti.com/.../2877408 将移除 USB 连接并从其他来源为器件供电、以消除 XDS110电源可能存在的任何问题。 从逻辑上讲,我无法确定为什么这会是一个问题,但我将进行调查。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    即使在没有通过 xds110调试探针提供电源的情况下、也尝试从 DCPS 提供电源、但仍然没有这样的压摆模式电流下降。

    希望解决相同的问题...


    此致
    Bindu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您再次尝试此操作。  当您运行 此处的示例时、是否看到有源模式下的电流约为63mA、休眠模式下的电流约为21mA?

    此致、

    Chris