This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2382930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8885, CC2640, ADS8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/796171/ccs-msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ADS8885CC2640ADS8860

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、我必须为便携式电池电源医疗设备选择微控制器。为此 、我正在寻找 一款具有1 MSPS 和内置 BLE 硬件的16位 SAR ADC 的微控制器。 所以、请推荐我。

是否有内置 BLE 硬件的 MSP 微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试执行的操作没有直接匹配。 MSP432是一款14位 SAR ADC、可提供13.2位 ENOB、优于某些16位转换器。 没有集成无线电的 MSP、CC430例外、但低于1GHz。

    请查看此基于 CC2640和 ADS8885的 TI 参考设计。 www.ti.com/.../tida-01012
    ADS8885可替换为 ADS8860。

    此致、
    Chris