主题中讨论的其他器件: MSP430F5529
工具/软件:TI-RTOS
您好,我有测量频率的问题
我使用带有 P2.1 (TA1.1)的定时器捕捉模式来获得输入信号(几乎为0~266Hz 函数波);
但精度不准确。
我针对1Hz 频率测量的频率频率与我为 变量(timer_temp)值获取随机值的频率相同;它是随机的
因此、请帮助我进行调试。
问题是时钟计时器不是0.5us;(我看到一个计时器时钟几乎等于0.50766u)
2.所有频率范围都不准确.... 假设为255Hz,代码将得到240~266Hz……
我找不到错误、请帮我解决。
这是我的项目。
e2e.ti.com/.../MSP430_5F00_CP_5F00_GetSpeed_5F00_20190408.7z