This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:FRAM 会在一段时间后损坏

Guru**** 2554210 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793510/msp430fr5969-fram-is-corrupting-after-some-time

器件型号:MSP430FR5969

你(们)好

我将 MSP430FR5969与双映像搭配使用、一个映像用于应用代码、另一个映像用于额外的映像。

启动时、引导加载程序会检查映像 CRC 并启动应用程序。

但是、当我使用 FET Pro 从死区器件读取代码时、我收到了一些来自死区器件的器件。

然后、我与正常器件的存储器进行了比较、并在保存代码的 FRAM 部分看到了一些字节变化。

那么、在什么情况下会发生这种情况、因为这是保存实际代码的存储器。

请帮助。

提前感谢

Vivek Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    对于您所面临的不便、我们深表歉意。 观察到的 FRAM 损坏可能有许多原因、与硬件和软件相关。
    为了找出您案例中的根本原因、我们需要确定故障机制、这可能不容易。

    因此、根据我的理解、您将在现场更新应用的固件。 因此、您还必须在应用程序中具有能够覆盖代码存储器的代码段。
    因此、第一个问题之一是、如何保护这些代码序列免受意外执行的影响?
    对于故障单元、您能否从存储器内容中推断出它们是否已看到固件更新、以及这些固件更新中是否发生了错误的存储器覆盖?

    顺便说一下、由于这可能会成为一个复杂的情况、需要共享您的应用的技术细节、我想告诉您、通过 E2E、请求与我的友谊、然后使用私人通信渠道、可以私下共享数据。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    在这方面、我们可以为您做些什么吗? 请告诉我们。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    感谢您提供有关使用私人对话选项的信息。 我已发出友谊请求。

    此致、
    拉曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好拉曼、
    我今天确认了你的友谊请求。 很抱歉耽误你的时间,昨天我们在这里度过了公共假期。 现在您应该能够使用友情连接而不是公共线程路径向我发送私人消息。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    男士、
    当我们离线处理此问题时、我将关闭该主题。

    此致
    Peter