This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2011:我们担心传输速率的影响或 UART 线路通过耳机后的其他干扰(耳机的长度约为650mm)、请帮助评估:

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/795421/msp430f2011-we-are-worried-about-the-influence-of-transmission-rate-or-other-interference-after-the-uart-line-passes-through-the-headset-the-length-of-the-headset-is-about-650mm-please-help-to-evaluate

器件型号:MSP430F2011

我们有一个耳机、基本情况如下:

1、左右两侧各有一个 MCU (均由3.3V 电源供电)。

2.两个 MCU 之间的通信将使用 UART

3. UART 线穿过耳机线(如下图所示),并在耳机线周围使用该线)。

 

我们担心 UART 线通过耳机后传输速率或其他干扰的影响(耳机的长度约为650mm)、请帮助评估:

根据您在使用 TI MCU 方面的经验、它是否会产生任何影响?如果没有、原因是什么?

2.如果有任何影响、我是否需要添加驱动程序缓冲器?如果有、您是否可以推荐适用于 UART 通信的双向总线缓冲器?

3. UART 传输线路是否需要由单独的屏蔽线路保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一如既往、视情况而定。 您甚至没有告诉我们所需的波特率!
    如果您使用的是直序列、则可能会也可能不会有问题。

    至于"缓冲器"、我建议使用双绞线 RS-485。 您可以在高波特率下通过 RS-485运行数十米。

    查看 RS-485评估模块:
    www.ti.com/.../RS485-FL-DPLX-EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    Keith 在这里回答正确。 数据速率是一个关键问题。 数据速率越快、串扰的可能性就越大。 在我看来、这通常不像高速 SPI 等那样是 UART 的大问题

    Keith 前面提到的 RS-485双绞线专为传输数据和消除噪声而设计。 我不知道、但耳机可能会过度使用。 您可能需要进行一些测试才能找出答案。

    谢谢、
    JD