This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:我的 Mikro 无法添加

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/790047/ccs-msp430fr5994-my-mikro-is-not-able-to-add

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

我尝试使用 MSP430FR5994、现在发生了一些非常奇怪的事情、并且做了一些隐藏在后台的事情。 我尝试在“for loop”中添加 ADC_Results,得到的结果大多不正确,或者 Mikro 在循环中死亡。 因此,我们/我减少了问题,只是尝试在 for 循环中仅添加“1”16次。 我们得到的结果是18或14、否则它就会死亡。 我从未见过这样的奇怪东西。 有人能给我一个提示吗? 我们不使用任何低功耗模式,整个代码在文本中很长,而不在内存中,因此我不知道在这里显示是否有意义。

对于(i=0;i<16;i++)

ADC_RESULT_SUM += 1;

或:

(i=17;i>1;i---)

ADC_RESULT_SUM += 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在加法前将 ADC_Result 和设置为0? 如果它是一个自动变量、它不会初始化为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的 、在循环开始之前、它被直接设置为零。

    我已经有一些同事分享了这种效果、他们也很好奇。

    我们认为、必须有一个后台进程破坏内存、等等。

    我们还在 Launch Pad 上使用了不同的 Mikro、并看到相同的效果-因此它应该是软件

    好的

    我们会看到;-)

    Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volker、

    我遇到了2个 ADC 错误、希望您可以再次检查。 您的软件是否具有以下两种情况之一?

    如果不是、您可以向我发送您的代码吗?

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Volker、

    我有一段时间没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    谢谢!

    Mitch