This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:HID 支持

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/794697/msp430fr2433-hid-support

器件型号:MSP430FR2433

大家好、MSP430FR 支持团队

我的客户正在寻找能够支持 HID 且采用小型封装的 MSP430FRxxxx。 我想向他推荐 MSP430FR2433。  MSP430FR2433能否支持 HID? 如果是、需要多少存储器才能支持 HID?  

如果没有、请告诉我您的推荐器件名称。

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有带 USB 硬件模块的 FR 系列产品成员。 HID 可通过 G2上的软件位拆裂来实现。 这可以移植到 FR (不知道是否有人做了)。

    43oh.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 MSP430FR 系列没有 USB 硬件模块。 我想知道 MSP430FR2433是否可以实现"HID Over I2C"的代码、以及需要实现多少存储器大小。

    如果可以、请与我分享示例代码。

    谢谢

    TAMIO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有尝试过这种方法。 因此、我们没有您需要的信息和示例代码。
    您可以向我发送电子邮件以分享客户项目背景。 我们可以讨论是否需要评估这一需求并将资源投入发展。