This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:我们如何将 DLMS 堆栈用于夯锤、选择性访问和计量的单操作计划

Guru**** 2503215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/793280/msp430f47187-how-we-use-dlms-stack-for-tampers-selective-access-and-single-action-schedule-for-metering

器件型号:MSP430F47187

尊敬的 TI 团队:

我们使用 DLMS 堆栈、并面临着将以下能量计配置文件与 DLMS 堆栈结构连接的问题:

1-夯实机: 能量计计算夯实机,根据 IS15959,这些夯实机具有在 DLMS 协议中使用的特定 OBIS,请帮助我们如何在堆叠中添加夯实机。

2-选择性访问和单操作计划:TI DLMS 堆栈具有此配置文件,但我们如何使用此结构,请指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyagi、
    感谢您的发帖。
    我在 DLMS/COSEM 库中的专家中找到了答案、以便他们能够回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请帮助解决 DLMS 中的上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    我已向您发送一对一的电子邮件来回答您的问题。 如果您有任何直接通过电子邮件提出的问题、请告诉我。

    此致、

    Chander